Mit Daikin Lösungen für Büro- und Großgebäude können Sie durch energieeffiziente Klimatisierungslösungen beachtliche Einsparungen bei den Betriebskosten erzielen. Informieren Sie sich über unsere umfassenden Klimalösungen.
Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Gebäudes
Von der energieeffizienten Klimaanlage bis zu effektiven Lüftungs- und Heizsystemen - bei uns finden Sie umfassende Lösungen für die Klimatisierung Ihrer Büro- und Großgebäude, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Erfahren Sie mehr über die für Ihr Unternehmen geeigneten Installationen.
1. Eingang & Empfang
- Minimieren Sie den Verlust von kühler oder warmer Luft im Eingangsbereich mit dem Biddle Torluftschleier. Bei Anbindung des Torluftschleiers an eine Wärmepumpe anstatt an Elektrizität sparen Sie bis zu 72% der Betriebskosten.
- Intelligente Programme zur Überwachung der Systeme machen die Klimatisierung im ganzen Bürogebäude zum Kinderspiel. Mit unserem Gebäudemanagementsystem (BMS) können alle Aspekte Ihres Gebäudes (Heizung, Kühlung, Strom, Beleuchtung, Aufzüge usw.) integriert und geregelt werden.
2. Büroraum
- Das einzigartige Fully Flat Kassettengerät lässt sich nahtlos in Zwischendecken integrieren und beeinträchtigt die Konzentration im Büro durch den leisen Betrieb nicht.
- Atmen Sie gesunde Luft, die frei von Schimmel und Allergenen ist. Daikin Lüftungsanlagen stellen frische und saubere Luft zur Verfügung. Die Raumluft wird gefiltert und befeuchtet, für ein komfortables Raumklima. Dank Wärmerückgewinnungssystemen sparen Sie zusätzlich Energie.
3. Konferenzraum
- Ausgleich hoher Decken durch den Einbau einer Fußbodenheizung, um die Luft in der Nähe des Bodens zu erwärmen.
4. Küchen und Toiletten
- Einfache Integration von Systemen zur Warmwasseraufbereitung für Küchen und Toiletten.
5. Serverräume
- Zuverlässige und konstantes Kühlen von IT-Infrastruktur bis -20 °C für Ihre Serverräume.
6. Konferenzraum
- Der Intelligente Bewegungssensor lenkt den Luftstrom von Personen weg und schaltet das Klimagerät automatisch in den Energiesparmodus oder aus, wenn er feststellt, dass der Raum nicht belegt ist.
Unsere Innengeräten wurden so gestaltet, dass sie sich unauffällig in die Büroräumlichkeiten einpassen.
Unsere breite Palette an Klimageräten für Büros und Großgebäude bietet vielfältige Montagemöglichkeiten der Innengeräte. Kassettengeräte und Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss verschwinden unauffällig in der Decke, aber auch unsere Wandgeräte, Unterdeckengeräte und Truhengeräte zeichnen sich durch ein modernes Design aus und fügen sich unauffällig ins Interieur des jeweiligen Raumes ein.
Problemloses Umrüsten oder Austauschen veralteter Klimalösungen
Daikin Geräte sind „austauschfertig“. Aufgrund der minimalen Installationskosten und der hohen Energieeinsparungen lohnt sich die Investition in neue Klimageräte von Daikin schon nach kurzer Zeit. Durch selbstreinigende Klimaanlagen sparen Sie außerdem nicht nur Betriebskosten, sondern auch Wartungskosten.
Unsere Klimageräte für Büros und Großgebäude sind auf eine zügige Installation ausgerichtet und lassen eine Weiterverwendung der vorhandenen Rohrleitungen und Verkabelungen zu. Dadurch entfallen zusätzliche Kosten und möglicherweise notwendige Betriebsunterbrechungen beschränken sich auf ein Minimum.
Durch flexibel installierbare Geräte wie das Daikin Fully Flat Kassettengerät, das problemlos in Norm-Deckenmodule passt, fallen nur minimale Installationskosten an. Bei Planung und Einbau der Klimageräte achten unsere Fachpartner außerdem auf eine gute Zugänglichkeit im Hinblick auf die Klimaanlagenwartung. Eine effiziente Wartung minimiert zusätzlich Kosten.
Beim intelligent Touch Manager handelt es sich um ein Business Management System, in das Systeme anderer Hersteller integriert werden können. Unsere Gebäudemanagementsysteme (BMS) sorgen für ein intelligentes Energiemanagement all Ihrer Standorte - auch aus der Ferne.
Unsere auf zügige Installation ausgerichteten Systeme für Büro- und Großgebäude lassen eine Weiterverwendung der vorhandenen Rohrleitungen und Verkabelungen zu. Dadurch entfallen zusätzliche Kosten, und möglicherweise notwendige Betriebsunterbrechungen beschränken sich auf ein Minimum.
Durch flexibel installierbare Geräte wie das Daikin Fully Flat Kassettengerät passen problemlos in Norm-Deckenmodule fallen nur minimale Installationskosten an.
Bei dem intelligent Touch Manager handelt es sich um ein Business Management System, das mit Systemen anderer Hersteller integriert werden kann.
Konzepte für kleine Bürogebäude bis zu riesigen Wolkenkratzern
Ob kleines Vorhaben oder Großprojekt, bei uns finden Sie die passenden Lösungen für Heizen und Kühlen in Ihrem Gebäude. Wir bieten ein umfangreiches Produktsortiment und individuelle Konzepte für Ihr Unternehmen. Egal ob Sie nach einer Klimalösung für ein Neubauprojekt suchen oder ein bestehendes System erneuern möchten, mit effizienter Klimatechnik von Daikin sind Sie bestens beraten. Wählen Sie die Größe oder den Bedarf Ihres Gebäudes und finden Sie das dazu passende System.

Kleinere Bürogebäude
Unsere Sky Air-Lösung eignet sich ideal für kleinere Räume, mit separaten Regelungen für jedes Gerät.

Bürogebäude mittlerer Größe
Mit unseren VRV-Lösungen können Sie jeden Bedarf an Klimatisierung abdecken. Ideal geeignet für Räumlichkeiten kleinerer bis mittlerer Größe, mit der Wahl zwischen Einzel- oder Zentralregelung der Geräte.

Große Bürogebäude und Wolkenkratzer
Für mittelgroße bis große Räumlichkeiten bieten Kaltwassersätze und luftseitige Anlagen die optimale Lösung und realisieren ein zentral gesteuertes System, das jeden Bedarf an Klimatisierung abdeckt.

Große Eingangshallen
Biddle-Torluftschleier tragen zu einem stabilen Raumklima bei, indem sie durch Temperaturgefälle aufgrund von Heizung und Klimatisierung verursachte Wärmeverluste an Türen stark verringern. Biddle-Luftschleier können die Energieeffizienz um bis 72 % steigern.

Intelligente Regelung
Mit dem Business Management System und dem intelligent Touch Manager können Sie Klimatisierungssysteme von überall und zu jeder Zeit überwachen und regeln. Wählen Sie zwischen zentraler und Vor-Ort-Regelung, programmieren Sie Zeitpläne, optimieren Sie den Energieverbrauch mit Hilfe unserer Werkzeuge für das Energiemanagement, und integrieren Sie das Klimatisierungssystem mit Anlagen und Ausrüstungen anderer Hersteller.

Frischluft
Bringen Sie mit unseren Lüftungsgeräten frische und gesunde Luft ins Gebäude. Diese Lüftungsgeräte eignen sich ideal für mittelgroße bis sehr große Räumlichkeiten und sind in alle Daikin Lösungen auf Basis unseres Klimatisierungssystems integrierbar.
Immogra case
Read how Daikin’s VRV IV system delivers modern aesthetics with invisible integration of HVAC.
Claerhout Communication House office case
Read about why advertising agency Claerhout Communication House opted for our VRV total solution for their new open landscape office building.
Velocity case
Learn how Daikin helped Velocity improve its green credentials by installing a Daikin VRV heat recovery system.
VMD business centre case
Discover how our heat pumps provided a total climate solution for Croatia's tallest office building.
Crystal tower case
Discover how Daikin provides a modern, energy-efficient and versatile air conditioning solution for the entire building.
Torre Serenissima case
An 11-storey office building, the Torre Serenissima serves as the headquarters of the Brescia Padova Motorway in Verona, Italy. Equipped with an outdated R-22 refrigerant system, we gave the Torre Serenissima a full upgrade to deliver more energy efficiency and comfort.
Wir sind für Sie da!
Ein gut gewartetes HVAC-System schafft Nutzen und Kontinuität. Durch Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Anlage wird die Produktivität Ihrer Mitarbeiter sichergestellt und deren Gesundheit nicht gefährdet.
Erfahren Sie mehr
Angenehmes Kühlen ohne direkten Luftstrom
Eine gemäßigte Raumtemperatur fördert die Konzentration und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter und steigert so die Produktivität. Damit es sich im Büro auch bei hochsommerlicher Hitze gut arbeiten lässt, ist eine leistungsstarke Klimaanlage vonnöten. Mit einer Klimalösung von Daikin schaffen Sie auch bei Extremtemperaturen ein angenehmes Klima für Ihre Mitarbeiter, und das bei maximaler Energieeffizienz. Viele Menschen empfinden eine Klimaanlage trotz angenehm kühler Temperaturen jedoch als unangenehm, da diese die Luft austrocknet, und unangenehmer Luftzug leicht zu einer Erkältung führen kann. Daikin Klimageräte sind hier besonders innovativ. Lüftungsanlagen bringen Frischluft von außen ins Gebäude und befeuchten die Raumluft, während unsere Kassettengeräte und Wandgeräte so konzipiert sind, dass sich der Luftstrom gleichmäßig verteilt und kein unangenehmer Luftzug entsteht. Des weiteren sorgen Geräte mit Bewegungssensoren dafür, dass direkter Luftstrom auf Personen vermieden und bei Betreten des Raumes sofort verringert wird.
Effizientes Heizen - der Umwelt zuliebe
Wenn die Außentemperaturen unter Null sinken, ist es speziell bei großen und hohen Räumlichkeiten wie Eingangshallen, Konferenz- oder Speisesälen eine besondere Herausforderung, eine konstant warme Innentemperatur zu garantieren. Dank einer großen Produktpalette an VRV Systemen lassen sich die Bedürfnisse Ihres Büro- oder Großgebäudes individuell abdecken. Sparen Sie Energiekosten und setzen Sie auf erneuerbare Energie, um mit Ihrem Unternehmen Umweltziele zu erreichen.